1. Start
  2. Inspiratie
  3. DIY
  4. Uitleg: multimeters

Uitleg: multimeters

Wanneer een apparaat thuis of op het werk plotseling niet meer werkt, is dat meer dan vervelend. En vaak is het ook volstrekt onduidelijk of het defect aan het toestel ligt of alleen aan de stroomvoorziening.

Hoe goed is het om een multimeter bij de hand te hebben en de oorzaak van de storing in een mum van tijd te kunnen achterhalen. Maar hoe wordt een multimeter correct bediend? Hoe zijn de meetsnoeren correct aangesloten? Waar moet ik op letten bij het meten? Wij leggen deze vragen uit en laten zien wat belangrijk is bij het meten.

De term "meter" is niet alleen een maat voor de lengte. De meest uiteenlopende meetapparaten worden vaak ook "meters" genoemd. Om ze van elkaar te onderscheiden, wordt de gemeten hoeveelheid gewoon vooraan vermeld. Zo zijn termen als thermometer, barometer of hygrometer ingeburgerd geraakt in ons dagelijks taalgebruik.

Analoog zijn er in de elektronica spanningstesters voor het meten van spanning, ampèremeters voor het meten van stroom of ohmmeters voor het meten van weerstand. Als een meetapparaat meerdere functies tegelijk kan uitvoeren, wordt het een multimeter genoemd. Er zijn tafelmultimeters voor stationair gebruik in werkplaatsen en handmultimeters zijn geschikt voor mobiel gebruik.

Multimeter

Deze analoge inbouw voltmeter geeft alleen spanningen weer.

Een analoge multimeter of liever digitaal?

Analogmultimeter

Aan het eind van de jaren 70, de droom van elke leerling televisietechnicus.

De eerste multimeters waren analoge multimeters en hadden een aanwijsinstrument om de gemeten waarden weer te geven. Dit leidde echter vaak tot leesfouten. Ofwel werd de waarde op de verkeerde schaal afgelezen ofwel werd het instrument van opzij bekeken.

Om ten minste de zijdelingse kijkhoekfouten (parallaxfouten) te vermijden, hebben sommige fabrikanten reflecterende oppervlakken in de weegschalen geïntegreerd. Wanneer de wijzer en het spiegelbeeld samenvallen, kijkt men recht op de schaal en kan men de juiste waarde aflezen. Met de ontwikkeling van de digitale technologie werden ook multimeters digitaal. In plaats van een afbuigende wijzer wordt de gemeten waarde nu digitaal weergegeven in grote cijfers. Dit betekent dat het mechanisch kwetsbare aanwijsinstrument eindelijk achterhaald is. De nieuwe apparaten worden digitale multimeters of DMM's genoemd.

Wat kan gemeten worden met een multimeter?

Zelfs met een goedkope digitale multimeter kan een grote verscheidenheid aan elektrische waarden worden gemeten. Maar voordat u begint te meten, moet u duidelijk weten welke meetwaarde moet worden geregistreerd. Aangezien vooral nieuwkomers in de meettechniek de neiging hebben stroom en spanning te verwarren, zullen wij de belangrijkste gemeten variabelen nader toelichten:

Spanning

De elektrische spanning is in feite de aandrijving van de elektrische stroom. Aangezien de elektrische stroom een uitwisseling van ladingsdragers (elektronen) is, is er een elektronenoverschot (-) aan de ene pool en een elektronentekort (+) aan de andere pool van een spanningsbron. Hoe groter het verschil tussen overschot en tekort, hoe hoger de spanning. Vereenvoudigd kan men zeggen dat de spanning het vermogen of de sterkte van een spanningsbron beschrijft.

Het formule-symbool voor spanning is U en de eenheid is 1 volt (V).

Gelijkspanning

Batterij

Batterijen zijn typische gelijkspanningsbronnen.

Indien het spanningsniveau gedurende een bepaalde tijd niet verandert, spreekt men van gelijkspanning V/DC (DC = Direct Current). Typische spanningsbronnen met gelijkspanning zijn batterijen, accu's of voedingen.

Wisselspanning

Steckdose

Contactdozen zenden een wisselspanning uit.

Indien het spanningsniveau periodiek verandert en de gemiddelde waarden van de positieve en negatieve componenten gelijk zijn, spreken we van wisselspanning V/AC (AC = Alternating Current). Typische spanningsbronnen voor wisselspanning zijn stopcontacten of nettransformatoren.

Stroom

Wanneer de twee polen van een spanningsbron via een verbruiker geleidend met elkaar worden verbonden, vloeit er een elektrische stroom. Dit betekent dat aan de kant van de spanningsbron met de overmaat aan elektronen, elektronen in de stroomkring worden toegevoerd. Aan de kant van de spanningsbron met het gebrek aan elektronen, worden elektronen aan het circuit onttrokken.

In principe probeert de spanningsbron de overschot/tekortsituatie via het circuit in evenwicht te brengen. De hoeveelheid stroom is afhankelijk van de spanning op de spanningsbron en de weerstand van de verbruiker.

Het symbool van de formule voor de stroom is I en de eenheid is 1 ampère (A).

Gelijkstroom

Gleichstrom

Eenvoudige schakeling met een batterij als spanningsbron.

Als de spanningsbron een gelijkspanning levert, loopt de stroom continu in één richting. In dit geval gaat het om gelijkstroom (A/DC).

Wisselstroom

Wechselstrom

Eenvoudige schakeling met een stopcontact als spanningsbron.

Bij een wisselspanningsbron verandert de stroom van richting, net als de spanning. In dit geval spreekt men van wisselstroom (A/AC).

Afhankelijk van de apparatuur bieden digitale multimeters nog meer meetmogelijkheden.

Weerstand

Widerstand

Zelfs in de laagste prijsklasse bieden veel digitale multimeters de mogelijkheid om continuïteit en weerstand te meten. 
Aan de ene kant maakt dit het gemakkelijk om kabels, schakelaars of zelfs zekeringen te testen. Anderzijds kunnen ook de exacte waarden van de weerstanden worden gemeten. 

Het formule-symbool voor weerstand is R en de eenheid is 1 Ohm (Ω).

Capaciteit

Kondensator

De capaciteitsmeting voor condensatoren werkt op dezelfde manier als die voor weerstanden. In plaats van de gelijkspanning voor de weerstandsmeting genereert de digitale multimeter nu echter een wisselspanning.

Dit betekent dat de te testen condensator voortdurend met wisselende polariteit wordt geladen en ontladen. Door de laadstroom die tijdens het proces vloeit, kan de meetinrichting de capaciteit van de condensator bepalen en weergeven. Het formule-symbool voor de elektrische capaciteit is C en de eenheid is 1 farad (F).

Diodes

Diode

Met behulp van de diodetestfunctie kunnen de PN-overgangen van diodes worden getest. Dit betekent dat de digitale multimeter wordt gebruikt om te controleren of de betreffende halfgeleider de stroom in de ene richting doorlaat en in de andere richting op betrouwbare wijze blokkeert.

Met behulp van de diodetestfunctie kunnen echter ook transistors op dezelfde wijze worden getest. Transistors hebben een diodepad tussen de basis (B) en de emitter (E) en tussen de basis (B) en de collector (C).

Temperatuur

Temperatursensor

Temperatuurmeting met een digitale multimeter is meestal mogelijk met een speciaal op het meetinstrument afgestemde sonde.

Deze sensoren zijn meestal nikkel-chroom-nikkel-sensoren (NiCrNi-sensoren) van het type K, die een spanning afgeven afhankelijk van de temperatuur.

Deze spanning van de temperatuursensor wordt geregistreerd door het meetapparaat en de spanningswaarde wordt toegewezen aan een temperatuur.

Frequentie

Frequenz

Bij frequentiemeting bepaalt het meettoestel hoe vaak een signaal per seconde rond een gemiddelde waarde schommelt. Het is belangrijk dat een positieve en een negatieve waarde altijd in een oscillatie resulteren. In het geval van een netfrequentie van 50 Hz resulteert dit in 50 positieve halfgolven en 50 negatieve halfgolven. De spanning verandert dus 100 keer per seconde van polariteit.

Het formule-symbool voor de frequentie is f en de eenheid is 1 hertz (Hz).

Hoe gebruikt u een multimeter op de juiste manier?

Om spanning, stroom of andere elektrische grootheden nauwkeurig te kunnen meten, moet het digitale meetinstrument juist zijn ingesteld en aangesloten.

Hiervoor zijn verschillende bedieningselementen en aansluitingen beschikbaar, die wij willen demonstreren aan de hand van een VOLTCRAFT multimeter van de VC 100-serie als voorbeeld:

Werkingselementen van een multimeter

Multimeter

1. Display 
Het display toont niet alleen het meetresultaat. Vaak wordt ook andere informatie weergegeven, zoals het meetbereik, auto ranging en het spanningsniveau van de interne batterij.

2. Draaischakelaar voor handmatige keuze van het meetbereik 
Het meetbereik wordt handmatig ingesteld met behulp van de draaischakelaar. Aangezien de multimeter een auto-bereikfunctie heeft, is er slechts één schakelaarpositie voor gelijk- en wisselspanning. Het spanningsmeetbereik of de decimale punt in het display wordt door de meter zelf bepaald aan de hand van de gemeten waarden.

Bij het meten van stroom daarentegen moet de gebruiker kiezen of de gemeten stroom in het µA-bereik, het mA-bereik of het ampère-bereik ligt.

3. Meetbus (-)
Het zwarte meetsnoer wordt op deze aansluiting aangesloten. Het dient als gemeenschappelijk aardpotentiaal (COM) voor spannings- en stroommetingen.

4. Meetbus (+) 
Het rode meetsnoer wordt op deze aansluiting aangesloten. Behalve voor stroommetingen van 0,2 tot 10 A, dient deze contactdoos als gemeenschappelijk positief potentiaal voor spannings- en stroommetingen.

5. Meetbus 10 A 
Voor een stroommeting van 0,2 tot 10 ampère moet deze bus worden gebruikt als positieve aansluiting voor de meetsnoeren.

6. Functieschakelaars 
Deze schakelaars kunnen worden gebruikt om diverse meet- en speciale functies te activeren.

7. Meetsnoeren 
De meetsnoeren worden gebruikt om het meetinstrument aan te sluiten op het te meten voorwerp.

Aansluiten van de meetsnoeren op de multimeter

Indien spanningen en lage stromen moeten worden gemeten of ook componenten moeten worden getest, moet het rode meetsnoer in de meetbus (4) worden gestoken. Het zwarte meetsnoer moet worden aangesloten op het middelste meetcontact (3). In de regel zijn de aansluitingen van de meetinstrumenten duidelijk gemerkt, zodat foutieve aansluiting van de meetsnoeren niet kan voorkomen. In geval van twijfel kan de bijgevoegde gebruiksaanwijzing u helpen.

Kies het juiste meetbereik

Wahlschalter

De keuze van het juiste meetbereik is uiterst belangrijk.

Voordat de meting wordt gestart, moet het gewenste meetbereik (bijv. spanning, stroom of weerstand) met de draaischakelaar worden gekozen. Dit is zeer belangrijk en moet gewetensvol gebeuren. Dit komt doordat het meetapparaat zich anders gedraagt, afhankelijk van welk meetbereik is ingesteld.

Als de digitale multimeter is ingesteld om spanning te meten, heeft het meettoestel een hoge weerstand. Dit betekent dat de inwendige weerstand van het meettoestel zeer hoog is. Als de digitale multimeter is ingesteld om stroom te meten, heeft de meter een lage weerstand. Dit betekent dat de inwendige weerstand van het meettoestel zeer klein is.

Belangrijk 
Als bijvoorbeeld een spanningsmeting is gepland en het meetinstrument per vergissing op een stroommeetbereik is ingesteld, zal het meetinstrument zich als een draadbrug gedragen en dus een kortsluiting weergeven! Het meetcircuit en de meter kunnen vernield worden!

Onze praktische tip: 

Veel multimeters zijn uitgerust met zekeringen die doorslaan wanneer de stroomsterkte te hoog is als gevolg van een verkeerde bediening. Indien zich een storing voordoet, is het wellicht niet nodig het gehele meetapparaat te verwijderen, maar alleen de zekering te vervangen. Sommige fabrikanten leveren zelfs vervangende zekeringen bij hun toestellen.

    

Inschakelen van de multimeter

Veel multimeters worden automatisch ingeschakeld wanneer de draaischakelaar vanuit de stand "OFF" in het gewenste meetbereik wordt gezet. Na de meting moet de draaischakelaar weer in de stand "OFF" worden gezet. Andere multimeters hebben een extra aan/uit-schakelaar waarmee het apparaat in werking wordt gesteld.

Om de interne batterij te sparen, schakelen de meeste multimeters automatisch uit nadat ze enige tijd niet zijn gebruikt. Als de meetsnoeren correct zijn aangesloten en het juiste meetbereik is ingesteld, is de multimeter klaar voor meting.

Hoe wordt spanning gemeten met een multimeter?

Spanningsmeting is een van de eenvoudigste metingen die er zijn in de elektronica of elektrotechniek. De multimeter wordt eenvoudigweg parallel aangesloten op de spanningsbron of het te meten voorwerp.

Om te voorkomen dat er een te hoge stroom door het meettoestel loopt, waardoor het meetresultaat zou kunnen worden vervalst, heeft het een zeer hoge inwendige weerstand bij het meten van de spanning. De afbeelding hiernaast toont een eenvoudige schakeling met een batterij van 9 V, een serieweerstand voor spanningsvermindering (R1) en een LED (D1).

Stromkreis

Circuit met verschillende mogelijkheden om spanningen te meten.

Indien de spanning via de weerstand moet worden gemeten, moet de digitale multimeter werken als een voltmeter (V) en worden aangesloten volgens V1. Indien de spanning via de LED moet worden gemeten, moet de digitale multimeter worden aangesloten volgens V2. Beide spanningen samen moeten resulteren in de accuspanning. Om de batterijspanning te meten, moet de multimeter worden aangesloten op V3.

Correct meten! 

De polariteit van de meetsnoeren is belangrijk bij het meten van spanning. Als de meetpunten verkeerd om worden geplaatst, zou de wijzer van een analoog meetinstrument naar links uitslaan. Met een digitale multimeter zou een negatieve meetwaarde (b.v. -5,62 V) worden weergegeven.

Test de batterij met een multimeter

Batterie_messen

Hoewel spanningsmeting op een batterij vaak wordt toegepast, is dit niet noodzakelijk erg zinvol. Dit komt doordat de batterij niet voldoende wordt belast door het hoogohmige meettoestel. Het is dus heel goed mogelijk dat tijdens de meting de volledige spanning wordt weergegeven, maar dat de batterij al na korte tijd leeg is. Als de multimeter bij meting zonder belasting al een veel te lage spanningswaarde aangeeft, kan de batterij onmiddellijk worden weggegooid.

Controleer de netspanning met de multimeter

Netzspannung

Bij renovatiewerkzaamheden is het vaak onvermijdelijk dat lampen of stopcontacten moeten worden gedemonteerd of verplaatst. Het is van vitaal belang te controleren of er spanning op de kabels en aansluitingen staat alvorens de klemverbindingen los te maken. Geschikte multimeters zijn hier nuttig. De gebruiker moet echter precies weten wat hij moet doen.

Metingen in stroomkringen >33 V/AC en >70 V/DC mogen alleen worden uitgevoerd door geschoolde en geïnstrueerde personen die bekend zijn met de desbetreffende voorschriften en de daaruit voortvloeiende gevaren.

Attentie belangrijk: Het juiste meetbereik is belangrijk. 

De 230 V netspanning is een wisselspanning. Daarom moet de multimeter worden ingesteld op wisselspanning. Als het is ingesteld op gelijkspanning, zal het 0 V of slechts een lage waarde van enkele volts weergeven, zelfs als de volledige netspanning aanwezig is. Dit is een meetfout die fatale gevolgen kan hebben.

Spanningsmetingen in de elektronica

Ladespannung

Spanningsmetingen in de elektronica zijn ook gemakkelijk uit te voeren. Het enige wat u hoeft te doen is de meetpunten op de soldeerlipjes of op de verbindingspootjes van de componenten te plaatsen.

Er is echter enige elektronische know-how vereist om de meetresultaten te beoordelen en de fout in het circuit te vinden.

LED-zonnelampen zijn ideaal voor beginners in de meettechniek. Het circuitontwerp is namelijk rechttoe rechtaan en met een beetje oefening wordt snel duidelijk waarom de dure roestvrijstalen armatuur niet meer werkt.

Controleer de lambdasonde met de multimeter

Lamdasonde

Ervaren automonteurs gebruiken ook graag een digitale multimeter voor elektronische problemen. Specialisten kunnen er zelfs de werking van de lambdasonde mee testen. Vooral als er geen OBD-diagnoseapparaat beschikbaar is om foutcodes uit te lezen.

U moet echter precies weten welke kabels de sondespanning leveren en welke aansluitingen van de sonde worden gebruikt voor verwarming.

Ook al is een digitale multimeter in principe veel te traag om de snelle spanningssprongen van de sonde precies weer te geven, toch kan men tenminste in het bereik van 0,2 tot 0,8 V zien of de sonde een regelgedrag vertoont.

Hoe wordt stroom gemeten met een multimeter?

Het meten van stroom met een multimeter is iets gecompliceerder. Dit komt doordat de stroomkring nu op elk punt moet worden onderbroken en het meetapparaat in de stroomkring moet worden geschakeld. Dit is de enige manier om de werkelijke stroom te meten.

Om te voorkomen dat het meettoestel een extra weerstand in het circuit vormt, heeft het een zeer kleine inwendige weerstand. Het kan worden beschouwd als een "draadbrug".

Evenals bij de spanningsmeting moet ook bij de stroommeting op de juiste polariteit van de meetsnoeren worden gelet. Bij een verkeerde polariteit wordt een negatieve meetwaarde op het display weergegeven.

De illustratie hiernaast toont een eenvoudige schakeling met een batterij van 9 V, een serieweerstand (R1) en een LED (D1).

Stromkreis

Eenvoudige schakeling met ampèremeter voor stroommeting.

Als u de stroom in dit circuit wil meten, moet de digitale multimeter functioneren als ampèremeter (A). Het is absoluut irrelevant waar de stroomkring wordt onderbroken en de ampèremeter ertussen wordt aangesloten. De stroom is op elk punt in de stroomkring gelijk.

Onze praktische tip:

Als het niet duidelijk is hoe hoog de te meten stroom zal zijn (binnen de toelaatbare grenzen van de meter), begin dan altijd in het grootste meetbereik. Indien nodig kunt u overschakelen naar een kleiner meetbereik om preciezere metingen te kunnen uitvoeren.

    

Let op: 
Stroommetingen worden zelden uitgevoerd bij onderhoud en reparatie, omdat zij niet zo nuttig zijn voor het opsporen van storingen als spanningsmetingen. Er moet immers eerst een spanning aanwezig zijn voordat er stroom kan vloeien. Er zijn echter enkele gebieden waar stroommeting nog steeds belangrijk is.

Controleer het zonnepaneel met de multimeter

Ladestrom

Er zijn twee belangrijke parameters voor zonnemodules die met een multimeter kunnen worden gecontroleerd. De eerste waarde is de nullastspanning die het zonnepaneel genereert wanneer de zon met volle kracht op het paneel schijnt onder een hoek van 90°. Voor een correcte meting mag alleen de hoogohmige spanningsmeter op de zonnemodule worden aangesloten.

De tweede belangrijke waarde is de kortsluitstroom. In tegenstelling tot accu's of batterijen kan een zonnemodule zonder aarzelen worden kortgesloten. De stroom die in dit geval vloeit wordt aangegeven in de technische gegevens, evenals de open-circuit spanning. Aangezien beide waarden gemakkelijk met een multimeter kunnen worden gemeten, kan de prestatie van een zonnepaneel snel en gemakkelijk worden getest.

De laadstroom kan ook tijdens de werking worden gemeten.

Stroomtangen voor multimeters

Stromzange

Wanneer bijzonder hoge stromen vloeien in de automobielsector of in elektrische modelvliegtuigen, is het moeilijk de stroom te meten.

Je kunt niet zomaar het circuit loskoppelen en het meetapparaat ertussen aansluiten. Om deze reden werden jaren geleden stroomtangen ontwikkeld.

Elke geleider waar stroom doorheen loopt, genereert een magnetisch veld. De sterkte van het magnetisch veld hangt af van het niveau van de stroom.

Een stroomtang omsluit de geleider en kan een spanning opwekken op basis van het magnetisch veld. Deze spanning wordt gemeten door de multimeter en krijgt een stroomwaarde toegewezen, die vervolgens op het display wordt weergegeven.

Messadapter

Hoe geniaal eenvoudig deze methode ook is, zij werkt helaas alleen met enkele geleiders. Helaas werkt een stroomtang niet op een verlengkabel met meerdere stroomvoerende geleiders in een mantel.

Door de verschillende stroomrichtingen in de kabel heffen de magnetische velden elkaar op. 

Er zijn echter speciale meetadapters voor dit geval, waarbij elke stroomvoerende geleider afzonderlijk door de ampèretang kan worden omsloten.

Hoe wordt de temperatuur gemeten met een multimeter?

Zoals al eerder gezegd, is voor de temperatuurmeting een sensor nodig die geschikt is voor het meetinstrument.

Deze sensoren zijn ofwel bij de multimeter inbegrepen of worden als optie aangeboden.

Afhankelijk van de uitvoering van de multimeter wordt de temperatuursensor aangesloten in plaats van de meetsnoeren of, bij oudere toestellen, ook op apart daarvoor bestemde platte stekkerbussen.

De multimeter kent de vastgestelde sensorwaarden toe aan een temperatuur en toont ze op het display.

Multimeter

Temperaturen kunnen gemakkelijk worden gemeten met de juiste sondes.

Hoe worden onderdelen getest met een multimeter?

Naast spanning- en stroommeting bieden veel multimeters ook de mogelijkheid om componenten te testen. Het is belangrijk op te merken dat de onderdelen moeten worden getest wanneer zij verwijderd en spanningsloos zijn. Condensatoren kunnen een restlading hebben die vóór de meting moet worden ontladen.

Meet de weerstand met een multimeter

Bij het meten van de weerstand dient de batterij van de multimeter als spanningsbron.

Dit betekent dat bij het meten van weerstand een lage gelijkspanning aanwezig is aan de meetpunten van de multimeter wanneer de draaischakelaar in het "Ohm" meetbereik wordt gezet.

Wanneer de twee meetpunten worden verbonden met de twee aansluitingen van de weerstand, vloeit er een kleine meetstroom.

Afhankelijk van de hoogte van de stroom bepaalt de multimeter een weerstandswaarde en geeft deze samen met het meetbereik (Ω, kΩ of MΩ) weer.

Widerstand

De gemeten waarde kan worden beoordeeld aan de hand van de kleurcodering.

Multimeter als continuïteitstester

Sommige multimeters bieden naast weerstandsmeting ook een continuïteitsfunctie. Met deze functie kunnen onderdelen met een lage weerstand, zoals zekeringen, schakelaars of zelfs geleiders, snel en gemakkelijk worden getest. Opdat u zich kunt concentreren op het te meten voorwerp, wordt de elektrisch geleidende continuïteit ook akoestisch aangegeven. U hoeft de weerstandswaarde niet op het display af te lezen.

Meet de isolatieweerstand met een multimeter

De meting van de isolatieweerstand is wettelijk verplicht voor elektrische systemen en apparatuur, alsook voor elektrische voertuigen.

Op die manier kunnen defecten die de functionaliteit en de veiligheid beïnvloeden, in een vroeg stadium worden opgespoord en geëlimineerd.

Aangezien een standaard multimeter de vereiste meetspanning van maximaal 1000 V/DC niet kan opwekken, zijn voor isolatiemetingen speciale isolatiemeetapparatuur nodig.

Isolationstester

Ziet eruit als een multimeter, maar het is een isolatie-meetinstrument.

Controleer de condensator met een multimeter.

De capaciteitsmeting wordt uitgevoerd volgens hetzelfde schema als de weerstandsmeting. Dit betekent dat de te meten condensator is aangesloten op de twee meetsnoeren.

Voor de capaciteitsmeting moet de multimeter een wisselspanning afgeven in plaats van de gelijkspanning voor de weerstandsmeting. Alleen op deze manier kan de condensator voortdurend afwisselend worden opgeladen.

De stroom die vloeit wanneer de polariteit van de condensator voortdurend wordt omgekeerd, hangt af van de capaciteit van de condensator. Deze laadstroom wordt gemeten door de multimeter en toegewezen aan een capaciteitswaarde, die vervolgens wordt weergegeven.

Kondensator_messen

De gemeten waarde moet overeenkomen met de afgedrukte waarde.

Controleer de diodes met een multimeter

Net als bij de weerstandsmeting, geeft de multimeter tijdens de diodetest een spanning af aan de meetsnoeren. Als de polariteit van de spanning aan de meetpunten zodanig is dat de diode geblokkeerd is en geen stroom doorlaat, wordt op het display geen spanning weergegeven.

Als de polariteit van de spanning aan de meetpunten zodanig is dat de diode stroom doorlaat, wordt de voorwaartse spanning van de diode op het display weergegeven.

Voor intacte standaarddiodes bedraagt de doorlaatspanning ca. 0,6 - 0,7 V en voor Schottky-diodes ca. 0,4 V. Voor lichtgevende diodes hangt de voorwaartse spanning af van het type en de kleur en kan deze gemiddeld 1,6 - 3,7 V bedragen.

In sommige gevallen is de meetstroom in voorwaartse richting voldoende om lichtgevende diodes te doen oplichten.

Leuchtdiode-messen

Intacte lichtemitterende diodes kunnen tijdens de test gaan gloeien.

Welke technische termen worden gebruikt in de meettechniek?

In de beschrijvingen van digitale multimeters vindt u vaak termen die niet duidelijk worden uitgelegd. Daarom willen wij de belangrijkste technische termen nader toelichten.

Auto Bereik

Multimeters met Auto Range-functie herkennen het weer te geven bereik op basis van de gemeten waarde. Bij het meten van de weerstand wordt dus niet alleen de meetwaarde van bijv. 10,8 weergegeven, maar ook het meetbereik Ω, kΩ of MΩ.

Multimeters zonder Auto Ranging hebben hun eigen schakelaarinstellingen voor de verschillende meetbereiken.

True RMS

De afkorting RMS staat voor Root Mean Square en betekent kwadratisch gemiddelde of effectieve waarde. Een TRMS-multimeter is dus in staat de ware RMS-waarde weer te geven.

Dit is belangrijk voor asymmetrische wisselspanningen of wisselstromen die niet overeenkomen met de basisvorm van een sinusgolf. Dergelijke spanningen worden bijvoorbeeld opgewekt door dimmers, geklokte schakelregelaars of gepulseerde laders. Conventionele meetinstrumenten met gemiddelde waarde kunnen soms grote afwijkingen in de meetresultaten vertonen voor deze speciale meettaken.

Telt

Tellers bepalen de resolutie van het scherm. Een multimeter met 2000 counts kan een getallenbereik van 0 - 1999 weergeven. Bij 4000 counts is het afleesbereik 0 - 3999. De positie van de decimale punt wordt automatisch bepaald door het meetapparaat. Een meter met 2000 counts kan dus spanningen tot 199,9 V met één decimaal weergeven. Indien een hogere spanning (b.v. 230,6 V) wordt gemeten, wordt het cijfer achter de komma weggelaten en wordt 230 V weergegeven. Een meter met 4000 counts (0 - 3999) kan de gemeten waarde van 230,6 V correct weergeven.

De resolutie van de gemeten waarde hangt af van het aantal tellingen. In het meetbereik van 20 V resulteren 2000 tellingen in een resolutie van 10 mV (20 V : 2000 = 0,01 V). Bij 4000 counts zou de resolutie 0,005 V of 5 mV zijn.

CAT

De afkorting CAT beschrijft de meetcategorie waarvoor het meetinstrument is ontworpen. De volgende categorieën zijn gedefinieerd volgens EN 61010-1:

CAT I: Voor metingen aan stroomkringen die op batterijen werken en geen directe verbinding met het elektriciteitsnet hebben. Voorbeelden: zaklantaarns, afstandsbedieningen of auto-elektriciteit.

CAT II: Voor metingen aan circuits die rechtstreeks via een netstekker op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Voorbeelden: Huishoudelijke apparaten of elektrisch gereedschap.

CAT III: Voor metingen binnen gebouwinstallaties waar de belastingen vast op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Voorbeelden: onderverdelers, contactdozen of lampen.

CAT IV: Voor metingen aan de bron van de laagspanningsinstallatie. Voorbeelden: Elektriciteitsmeter, hoofdaansluiting, hoofdzekeringen, fotovoltaïsche systemen of motorvoertuigen met elektrische aandrijving.

Kalibratie

Gebruikers die hun meetresultaten herleidbaar moeten documenteren vanwege toepasselijke regelgeving, gebruiken meetinstrumenten die gekalibreerd zijn volgens DIN of ISO. Tijdens de ijking wordt op verifieerbare wijze gedocumenteerd dat het meetapparaat binnen de toelaatbare toleranties werkt. Tijdens de ijking is er geen ingreep in of wijziging van het meetinstrument. De kalibratie moet met regelmatige tussenpozen worden herhaald.

Plichtscyclus

De duty cycle geeft de verhouding aan tussen de positieve puls (inschakelpuls) en de periodeduur voor een blokgolfsignaal. Bij een frequentie van 50 Hz is de periodeduur 20 ms. Als de positieve puls een breedte heeft van 1 ms, is de duty cycle 5%.

  

Samenvatting:

Een kleine digitale handheld multimeter hoort in elk huishouden thuis. Want de multifunctionele meethulpmiddelen zijn perfect voor het opsporen van elektrische storingen in systemen, voertuigen of apparaten. Maar dat is nog niet alles: zelfs in de laagste prijsklasse kunt u nu hoogwaardige meettechniek krijgen met vele ingenieuze extra functies. En als de eerste spanningsmetingen eenmaal met succes zijn uitgevoerd, zult u heel snel andere gebruiksmogelijkheden voor uw meettoestel ontdekken.